This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:当 OTG 模式激活时、我们能否检测充电器是否已连接?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755104/bq25890h-when-otg-mode-active-can-we-detect-when-charger-is-connected

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

我们正在开发的产品中使用 BQ25890H。

我刚刚发现、当充电器连接到 USB 端口时、OTG 模式不会自动关闭、也不会更改为降压充电器模式。 这是这样吗?

是否有任何方法可以更改此行为或检测充电器已连接以便手动(从主机 MCU)关闭 OTG 模式并为电池充电? (因为在 OTG 打开时电池未充电、并且将升压5V 连接到充电器5V、如果它们不完全匹配、我相信会导致问题。

非常感谢您的支持、

Luis Rodenas

西斯特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    BQ25890H 通过查找 VBUS 上的上升电压来确定电源是否已连接到 VBUS。 如果 OTG 处于活动状态、则不能存在上升沿。

    BQ25895将 OTG 输出到 PMID、而不是 VBUS、因此在 VBUS 连接后、在短延迟后将自动禁用 OTG 并开始充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Luis、

    没错。 此功能仅在 BQ25895器件上提供、因为它是围绕移动电源应用而设计的。 由于此器件上的 OTG 输出也在 VBUS 上、因此无法检测是否存在正在施加的单独输入。

    我建议改用 BQ25895。


    此致、
    Joel H