This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13202Q2:查找 Rdson @ VGS = 1.5V

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755128/csd13202q2-looking-for-rdson-vgs-1-5v

器件型号:CSD13202Q2

大家好、

在如此低的 VGS 下、我们是否有 Rdson 的特性数据? 在室温下足够了(最大值比典型值更受欢迎)

或相当可靠的方程式来估算它、以防万一?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:
    感谢您提出问题。 在 VGS = 1.5V 时、我们没有特性数据。 数据表中的曲线针对典型器件、仅代表单个器件-而不是器件示例。 我们只保证 RDS (on)符合数据表中指定的 VGS 值、建议不要依赖于低于数据表中指定的最小值的 VGS 典型数据。 如您所见、VGS < 2.5V 时 RDS (on)曲线的斜率。