This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:频率补偿组件选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754996/tps54160-frequency-compensation-component-selection

器件型号:TPS54160

您好!

我使用 TPS54160 IC 的输出电压= 5V,输入电压= 24V,输出电流= 1A

我已经在 WEBENCH 中对设计进行了仿真、效果很好。 但我想手动计算频率补偿组件的值。

在计算交叉频率 fc 之前、结果是可以的、但我一直在计算交叉频率下的调制器(Gmod)增益值。

根据数据表 TPS54160、误差放大 器跨导 (gm)的值为97μMhos μ s、但使用此结果是不正常的。

另外,在 Gmod 公式中,它被称为 gm (ps),ps 的含义是什么???? 或者我是否必须以不同的形式转换给定的 GM 值??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    我将此事转发给产品专家。 您应在24小时内收到回复。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为 GM ps 是功率级的 GM。 这是数据表中的一个报价

    '控制到输出传输

    函数如公式14所示、由直流增益、一个主极点和一个 ESR 零点组成。 商

    开关电流的变化和 COMP 引脚电压的变化(图48中的节点 c)是功率级

    跨导。 TPS54160A 的 GMP 为6A/V 功率级频率的低频增益

    响应是跨导和负载电阻的乘积、如公式15所示。"

     

    此外、还有适用于误差放大器的 GM、即97uA/V

     

    谢谢

    -Arief