This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431A-Q1:最小输入电压、可直接将输入电压旁路至输出电压

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754833/tlvh431a-q1-min-vin-to-bypass-vin-to-vout-directly

器件型号:TLVH431A-Q1
主题中讨论的其他器件:TLVH431A

你(们)好

对于使用并联稳压器的基准稳压器、

如果 Vin 降至 Vout 以下、我认为 Vin 将直接传递到 Vout、而不受闭环控制。  

我想知道最小 Vin、它可以使 Vin 直接旁路到 Vout、而无需控制闭环。

根据以下计算、如果输入电压低于4.25V、TLVH431A 将直接旁路输入电压至输出电压、而不受闭环控制?

最小 Vin = Vout + Rsup x Iout = 1.8V + 245 Ω x 10mA = 4.25V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您失去稳压功能时、具体取决于您的实际负载电流。 如果您绘制的是10mA、那么您的计算基本上是正确的。 但要开始调节、您只需要在稳压器中使用60uA (典型值)、而在所示的反馈电阻器中使用99uA。 因此、在无负载电流(Iout = 0)的情况下、Vin 仅需为1.24 x (1 + 5.6/12.53)+ 245 Ω x 159uA = 1.833V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    Michael 是对的。 最小电压将取决于您的负载电流。 由于 TLVH431-Q1的最大阴极电流为70mA、因此您可以降低输入电阻器、以在10mA 的较低电压下运行。 这假设您可以承受应用中的额外电流消耗。

    希望这对您有所帮助、
    Ethan