This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有人可以为反激式或充电器泵设计推荐 TI 器件吗?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2805, LM5180, TPS61087, LM5022, LM3481, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753426/can-anyone-suggest-a-ti-part-for-a-flyback-or-charger-pump-design

主题中讨论的其他器件:UCC2805LM5180TPS61087LM5022LM3481LM5155

您好!

我需要设计电源、但我看不到 Webench 工具提供了解决方案。  

要求是:

VIN = 5V (4.5~5.5V)

VOUT = 100~200V

Iout = 100mA

有人可以推荐 TI 解决方案吗?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    您需要隔离式输出还是非隔离式输出? 另外、输入和输出电压是否都有公共 GND。
    如果您需要非隔离式输出、则应使用简单的升压转换器来实现该目的。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff

    这些设计规格并不常见。 为了让 webench 快速有效地工作、它只能在通用设计规格下工作。

    我建议查看 UCC2805、这是一款可配置为升压或反激的电流模式 PWM 控制器。 它的 UVLO 开启绝对最大值为4.5V、因此它可以直接由 Vin 供电。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的推荐。 它不需要隔离式输出。 UCC2805很有意思。 什么是故障软启动?

    我更喜欢具有可编程软启动的电流模式控制器。 由于它从 USB 端口获得电源、因此输入功率限制为5V 1.5A。 软启动是门架具有功能。 我不希望由于该电源的浪涌电流而使系统复位。  

    我发现您有 一个采用 TPS61087的参考设计。 在由 USB 供电的启动期间、它在电流限制模式下工作。 这就是我想要的。  

    我还看到了 LM5180等其他器件、该器件通过集成开关和初级侧调节来简化反激式设计。  

    您对这些器件有何看法? 哪一个最适合?

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff

    UCC2805中的故障软启动是当它脱离故障关断状态时、它具有软启动。 软启动不能像您突出显示的某些其他 TI 控制器那样进行外部编程。 如果这是您正在寻找的顶级功能、我建议您使用其中一个功能。

    我将邀请一位有关我们的升压控制器产品的专家帮助您确定哪一款最适合您的应用。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TPS61087是一款低额定电压升压转换器。  由于 输出电压过高、 您 可以在反激式拓扑中使用升压控制器来实现转换。 LM5022是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于您没有隔离要求、因此该 参考设计是您的理想起点。 它在升压配置中使用 LM3481、在输出端堆叠一个电荷泵以实现200V 的输出电压。 本文 介绍此配置中的操作。 此 LM3481具有固定的内部软启动。 我认为、假设输出电容相当小、这应该是足够的软启动时间。

    另一个选项是在相同配置下使用 LM5155、如本 参考设计所示。 LM5155具有可根据需要进行编程的外部软启动。

    请注意、此设计仅需要简单的电感器、而不需要反激式变压器。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Garrett!
    这是一个有趣的解决方案。 我喜欢这个。
    我可能会尝试使用 LM5155、因为该参考设计具有更高的输出电流。
    谢谢、
    Jeff