This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PoE PD 控制器:工作电压高于57V

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755054/faq-poe-pd-controllers-operation-above-57v

器件型号:TPS2375

您好!

TPS2375是否具有过压保护?

如果否、当 VDD 变为57V 以上时、TPS2375的工作原理是什么?

是否已关闭?

如果是、我可以将其称为过压保护吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TPS2375没有过压保护、并且在57V 以上时不会关断。

    57V 是 IEEE802.3标准定义的 PoE 的最大输入电压。 为了符合标准、我们通过在 VDD-VSS 上使用 TVS 二极管来提供系统级过压保护。

    如果您保持在100V 最大绝对电压范围内、则器件不会损坏、但我们无法保证其预期性能高于建议的57V 最大工作电压。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师