This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063 VINAC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754813/ucc28063-ucc28063-vinac

器件型号:UCC28063

您好、TI 专家、

有时、浪涌测试会损坏 UCC28063。

因此、我想将齐纳二极管(6.8V)连接到 VINAC 和 GND。 没关系吗?

如果有任何副作用、请告知我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason

    我们的一位产品专家将很快回复。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的联系。 添加齐纳二极管应该是可以的、但只需确保齐纳阻抗不会使 VINAC 波形失真。  

    此致、

    本·洛夫