This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:输出电容值限制

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501EVM-385

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754908/tps7a45-output-capacitor-value-limitation

器件型号:TPS7A45

各位专家、您好!

我的客户现在在 TPS7A4533的输出端采用10uF 电容器。 他希望增加到22uF 或33uF 或更高。 他想知道输出电容值是否存在限制。 你会回答吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujiwara、

    是的、可以增大输出电容值。 这样做将减小瞬态响应的幅度;但是、它也会增加瞬态响应的持续时间。 我们建议使用您的预期电容器进行原型设计、以检查性能。 如以下应用报告中所述、通过在监测示波器上的输出的同时执行负载瞬态测试、您可以检查您选择的电容器是否符合您应用中所需的性能。

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    TPS7A4501EVM-385可用于帮助加快原型设计过程。

    非常尊重、
    Ryan