This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:启动波形过冲

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3354, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752445/tps65910-startup-waveform-overshoot

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3354AM5728

大家好、

我的客户使用 TPS65910作为 AM3354的 PMIC。 但他们对启动波形有一些疑问。

正如您在下面的波形中看到的、 VPLL 具有  启动过冲、与 VDAC、VMMC、VAUX2相同。

此外、对于 VDD 内核、它具有如下所示的奇怪梯形波形。

请帮您就此提供一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    您的问题已分配给我们的器件专家。 他应该很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    您对此是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我需要将您的问题重新分配给 Sitara 处理器团队。 我是 TPS65910的应用工程师、但我不知道有任何说明 TPS65910可用于为 AM5728供电的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    TPS65910不能与 AM5728配合使用。 请验证 PMIC 和处理器器件型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    很抱歉、我做了拼写错误、应该是 Am3354。

    请帮您检查启动波形吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    还有一个有关 VDD 内核波形的问题。 如下图所示、VDD 内核在系统运行时具有降压电压。 这是否与 Linux 内核频率有关?

    顺便说一下、在测试 TPS65910的引脚:SCL_SDA_SDI 时、波形具有400mV 压降? 请帮您提供一些建议吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    此芯片上的电源管理可以根据运行时条件更改 VDD_MPU 和 VDD_CORE 上的电压。 无需担心这些电压变化。 关于过冲、在 PORz 被释放时、电压是否稳定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    您是说这些降压波形正常吗? 您能否帮助提供有关 VDD_CORE 上电压变化的更多详细信息?

    顺便说一下、在测试 TPS65910的引脚:SCL_SDA_SDI 时、波形具有400mV 压降? 请帮您提供一些建议吗? VAUX2有4.7k Ω 的上拉电阻器。  

    波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    在我上次对 Ahmad Rashed 的答复中,您能否帮助为以下问题提供一些建议?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、我对400mV 压降没有任何建议。  VAUX2源是否具有相同的下拉电阻?

    关于 MPU 和内核上的电压变化: git.ti.com/.../board.c