This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:平衡配置[CBR]

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754488/bq40z50-r1-balancing-configuration-cbr

器件型号:BQ40Z50-R1

目前我正在阅读 sluubc1d.pdf。
我想询问电池平衡开/关设置。

第55页
通过设置 Balancing Configuration [CBR]= 1、可以单独启用静置状态下的电池平衡。

第137页
CBR (Bit2):休息时的电池平衡


"静止"是否指向放松模式?
下面的情况是否正常?

电池平衡
CB:处于充电模式
CBR:处于静置模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    休息和放松之间的唯一区别是、一旦"Chg or DSG Relax Time"的|Current|<"Quit Current"、电池组将处于放松状态。
    一旦电池电压变得稳定并且不再升高或降低(通常为30分钟至5小时)、电池组就会被称为处于静止状态。
    [CBR]位可在 REST 模式下启用电池平衡。 此外、最好注意的是、监测计有时需要测量 OCV 以更新 DOD、并且电池平衡可能会暂停~30分钟、以便在启用[CBR]后使电池达到静息状态、从而进行此测量。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Swami:

    感谢您提供详细信息。
    我理解以下1-3项。 没关系吗?

    1.严格来说,这里是放松的!=休息。 状态转换的顺序为 A 到 E
    a. Chg 或 DSG 模式
    B. Chg 或 DSG 放松时间
    c.放松模式
    D. 30分钟到5小时过去。 电池的电压稳定。
    E.休息(牢房休息)

    2. REST 不是电量监测计工作模式之一。 它是真正的静置状态、与进入静置模式后的立即状态不同。

    3.如果 CBR = 1被置位、则在静止时执行电池平衡。

    --
    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    您的描述是正确的。
    此致、
    Swami