请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN、 BQ76PL455A
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
我们将 BQ76PL455A-Q1 EVM 与 Hercules TMS570LS04 LaunchPad 配合使用、以构建48V BMS 解决方案。 我们将使用 BQ76L455AQ1产品页面的软件选项卡中提供的 BQ76PL455A-Q1示例代码(修订版 A)。 我们希望在 LaunchPad 中启用 CAN 通信、以便可以与外部控制器进行通信。 我们 已根据 Hercules CAN 教程成功测试了两个 Hercules TMS570LS04 LaunchPad 之间的 CAN 通信。 现在、我们要将此 CAN 功能与 BQ76PL455A-Q1示例代码结合使用。 我们如何包含必要的头文件和源文件? BQ76PL455A-Q1示例代码的 HALCOGEN 文件是否可用? 我们如何继续?
提前感谢您。
此致、
Kartik