This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353的 VDD 降至4.2~4.5V。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754827/tps53353-the-vdd-of-tps53353-drop-to-4-2-4-5v

器件型号:TPS53353

各位专家:  

我使用 TPS53353设计 DDR4电源、12V 至1.2V、TPS53353的 VDD 来自 ATX PSU 待机5V、PSU 运行异常、如果系统状态更改为 S0、则 ATX 的5V 待机将降至4.2~4.5V、 但 TPS53353的最小 VDD 为4.5V,所以我想知道4.5V 是 VDD 的最小设计吗? 如果 VDD 低于4.5V、VREG 不低于3.95V (ULVO)、TPS53353应该可以正常工作、对吧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    是的、4.5V 是 VDD 的最小值。  由于 ATX 的5V 待机电压偶尔会降至~4.2V、 因此您将关闭器件(TPS53353)、因为您低于 VDD 阈值的最低规格。 如果 VDD 未打开、VREG 将关闭。  

    谢谢你。

    Amnat