请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 您能解释一下 DesignEnegy 参数的含义吗? 电池组或电池?
我有一个由24节锂电池组成的电池组。 6节串联电池和4节并联电池。
单节电池的规格为3.6V (额定)和3300mAh (额定)。
因此、电池组规格如下:
标称电压= 21.6V (3.6V * 6)
额定容量= 13.2Ah (3.3Ah *4)
额定能量= 285.12Wh (21.6V * 13.2 Ah)
我已将 DesignCapacity 选为电池组的额定容量(13200mAh)。 是这样吗?
我希望 DesignEnegy 设置为 285120 mWh、但限制为32767mAh 的最大值。 您有解决方案吗?