This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:bq4050

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754860/bq4050evm-561-bq4050

器件型号:BQ4050EVM-561

由于数据闪存读取和写入问题以及丢失、我们放弃该项目。

感谢您的支持。

此致

Rahul Kumar (VNL)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    我们很遗憾知道这一点。 在我们的 PM 中、我明确表示数据包校验和是标准 SMBus 校验和。 我联系的 FW 开发人员指示我通知您参考该规范。 我不知道我还能告诉你什么。 我仍会尝试获取您今天向我们询问的信息。 如果可以挽救某些东西,我们将尽力帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    昨天您只清楚自己想要什么。 您所指的校验和是 smbus 上的 PEC、其计算方法如下 :www.ti.com/.../slua475.pdf。 但是、TI 电量监测计使用 HW PEC 查找。

    SMBus 1.1和更高版本定义了可选的数据包错误检查(PEC)。 在该模式下、在每个事务的末尾附加 PEC (数据包错误代码)字节。 该字节的计算方式为 CRC-8校验和、在整个消息上计算、包括地址和读取/写入位。 使用的多项式为 x8+x2+x+1 (CRC-8-ATM HEC 算法、初始化为零)。