This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:如果未使用 PG 引脚、是否可以将其悬空?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755062/tps63070-can-i-leaved-pg-pin-floating-if-unused

器件型号:TPS63070

您好!

我想知道如果不监控 PG、是否可以将其保持断开状态? 数据表显示" PG 输出需要一个外部上拉电阻器"。 但是、它是开漏的、因此我假设将其保持悬空不是问题、我只想确保。

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户4725373、

    是的、您可以将此输出引脚保持悬空。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!