This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 TPS65320C-Q1的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320C-Q1, TPS65320D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754559/questions-of-tps65320c-q1

主题中讨论的其他器件:TPS65320C-Q1TPS65320D-Q1

我们有关于 TPS65320C-Q1的问题。

问题1.

我们有一个有关热关断的问题。

在数据表第7页中、TSD 为175℃。

但在数据表第20页中、" 7.3.3热关断"

如果结温超过170°C (典型值)、该器件会实施内部热关断保护。

哪一项是175℃或170℃的正确?

问题2.

TPS65320C-Q1内置 LDO。

此 LDO 是否具有短路保护?

短路保护:DCDC 转换器和 LDO?  只适用于直流/直流转换器?  仅 LDO?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    这已分配给相应的工程师、他们将很快就有关热关断主题的问题与您联系。

    该器件在 DCDC 和 LDO 上均具有电流限制保护。 在数据表中搜索电流限制、可在电气表中找到两个限制以及它们工作方式的文本说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

     首先、我建议您转到 TPS65320D-Q1。 TPS65320C-Q1是 NRND。 它们是相同的器件、但 TPS65320D-Q1有一个或两个已修复的错误、并且将成为稳定的生产器件。

     175C 的 TSD 正确。 在第20页、如果结温超过170C (典型值)、但跳变点为175C、则热关断状态。 我不确定为什么它以这种方式读取、但表中的数据始终是正确的。

     是的、正如 Scott 指出的、降压稳压器和 LDO 稳压器都具有电流限制。 数据表中列出了这些规格。