This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:输出电容器设计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754794/tps560430-output-capacitor-design

器件型号:TPS560430

尊敬的 TI 团队:  

我将 TPS560430用于汽车应用。  

它将具有18V @ 250mA 的最大电压输入、并将电压转换为5V。  

输出电容为22uF、电压为5V、因此我的设计包含3个并联的10uF 陶瓷电容器(GRM188R61C106MA73D)。  

其中两个电容器靠近稳压器的输出、而第三个电容器更靠近微控制器。   

原因是稳压器为 NFC 芯片的发送 VDD 供电、所以我希望尽可能的稳定。  

我的设置是否会影响稳压器和/或 NFC 芯片的输出性能?

谢谢、此致、  

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、
    电路正常。 您的设置不会影响稳压器和/或 NFC 芯片的输出性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议的输出电容在降额后使用、3个10uF 陶瓷电容可以使用、但额定电压应为16V 或更高。