This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:24V 输入电压下的占空比为96%

Guru**** 2508765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754900/lmr14010a-96-duty-for-24vin

器件型号:LMR14010A

大家好、

客户希望在96%占空比下使用 Vin=24V 和 Vout=9~19V 的器件、但对于24Vin、该器件是否能够在96%占空比下使用? 数据表显示 Dmax 为96%(典型值)、因此考虑  到 Ron 的下降 、我认为24Vin 的96%占空比没有问题、但我想与您再次核对。

此致、

石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    一个问题可能发生在占空比达到最大值时,启动电容电压可能不够,因此器件将尝试通过关闭高侧 MOSFET 来刷新启动电压。 直流值仍会被调节、但纹波将变得更大。

    谢谢

    Daniel LI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于24V 至19V 转换、占空比约为80%、除非输入电压降至20V 、占空比增至96%。