This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290:有关反馈分压器网络电阻的问题。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754844/tps62290-the-question-about-the-feedback-divider-network-resistance

器件型号:TPS62290

您好!

    反馈分压器网络电阻。 TPS62290的数据表中提到了 R1=360K 和 R2=180K、但我们的客户认为、更小的电阻更合适、更稳定、更可靠。 如100kΩ Ω 以下。 因为它意味着 FB 侧的驱动电流更强。 您是否认为有必要、或者我们仍然可以使用"推荐电阻"? 请您向我们提供建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    使用数据表中推荐的组件对器件进行测试。 无需对其进行修改即可提高电路性能。 如果出于任何原因您决定降低 FB 分压器中的电阻并接受较低的效率、请记住、您还需要调整分压器的交流特性、为前馈电容器 C1使用较高的电容。

    此致、
    Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢 Juergen。