This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:封装功率耗散

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754842/ucc28180-package-power-dissipation

器件型号:UCC28180

大家好、

我的客户询问 UCC28180的 PD (封装功率耗散)。

因为他们的客户要求提供 "中国能效指数"的应用数据。

另一个制造商的 PFC IC 数据表显示了最大额定值下的功率耗散

如果 TI 无法应答 PD、则无法使用 UCC28180。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    UCC28180的结至环境热阻抗为116.1C/W、其建议的最高工作温度为125C。 例如、在70C 环境温度下、UCC28180的耗散功率为474mW、PD。

    此致

    Peter