This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:开关频率变化

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754577/lp8863-q1-switching-frequency-variation

器件型号:LP8863-Q1

大家好、

我想知道 将频率设置为400kHz (BST_FSET = 4.75kOhm+/-0%) 和2.2MHz (140kOhm+/-0%)时开关频率变化(最小/最大)、从而禁用展频。 它是否取决于负载或输入/输出电容器或其他电容器?

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    频率变化取决于振荡器频率的变化。 因此、变化范围为+/-7%。