This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:TPS62175当 FB 端子电阻开路和短路时、存在有关 VOS 运行的问题。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754413/tps62175-tps62175-when-opening-and-shorting-the-fb-terminal-resistance-there-is-a-question-about-vos-operation

器件型号:TPS62175

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS62175。

我有疑问。

在使用 TPS62175开路和短接 FB 端子电阻时、存在有关 VOS 运行的问题。

问题1.
当 FB 端子电阻开路和短路时、无法控制 FB 功能时、IC 输出电压是多少?

问题2.
在数据表中、当 FB 引脚断开时、它被描述为7.4V (典型值)、但输出电压是否被控制在7.4V?

问题3.
在解释中、仅列出了典型值、但范围是多少?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    FB 引脚是用于调节输出电压的输入。 如果它开路、则输出电压未知。 如果 FB 短接、任何降压转换器的输出电压应变为 Vin。 使用 TPS62175、它被限制在7.4V。

    2.输出电压不会高于7.4V (典型值)。

    3.未指定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:

    非常感谢您的回复。

    我回复我的客户您的答案。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:

    我可以提出一个添加问题吗?

    尽管 FB 引脚断开时的输出电压为7.4V、但 VOS 引脚的绝对最大额定值为7V

    VOS 引脚是否存在任何问题?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    7.4V 钳位仅用于在出现异常故障时保护负载/系统。 这不是预期的操作。

    由于7.4V 略高于7V 绝对最大额定值、因此器件的使用寿命可能会有所缩短。 我假设终端客户会发现系统在达到使用寿命之前很久就存在问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:

    非常感谢您的回复。

    我回复我的客户您的答案。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。