This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:关于设置 DTC 的最大占空比

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754901/tl494-about-setting-maximum-duty-cycle-of-dtc

器件型号:TL494

您好!

关于 TL494上的死区时间控制(DTC)、我的客户提出了一个问题。

它们将通过以下原理图设置 DTC 的最大占空比。


 

(问题)

 

根据数据表、DTC 特性如下。


这意味着:

由于输入电压(DTC)分别在3.3V 至0V 之间变化、DTC 占空比的线性控制从最小值0%至45%。

 

我的理解是正确的? 是否可以通过计算公式计算其 DTC 占空比?

或者您是否有数据(DTC 占空比与 DTC 输入)?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tao2199、
    TL294的数据表描述了死区时间在3%至100%之间线性变化、这是因为 DTC 上的输入电压在0V 至3.3V 之间变化。
    换句话说、当 DTC = 0V 时、您将获得最大占空比
    当 DTC = 3.3V 时、您将获得零占空比。
    所以您是正确的。

    此致
    John