This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:VO 4.5V 限制原因

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753309/tps61089-vo-4-5v-limit-reason

器件型号:TPS61089

我对 TPS61089有疑问。

 

数据表列出了4.5V 至12.6V 的输出电压范围、但没有给出4.5V 规格的理由。  FB 电压为1.212V。

 

我正在考虑使用此 IC 来驱动激光二极管、激光二极管的压降约为4至4.5V。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于 TPS61089、输出电压应为>=4.5V、以使其正常工作。 您的输入电压范围和应用中的输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由单节锂聚合物电池供电、因此为3.5V 至4.2V。  输出电流为1.8A。  您会建议使用另一个器件吗?  Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个新器件、可能适合您的应用。 它将于明年年初发布。 让我们离线讨论一下。 稍后我将向您发送一封私人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen -您能向我发送您参考的信息、以便我更新客户吗?  Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

     

    现在就会给你送私人的!