This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:通过 USB2ANY 进行编程

Guru**** 2384980 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LP87524Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754387/lp87524j-q1-programming-via-usb2any

器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLP87524Q1EVM

您好!

我使用的是 LP87524Q1EVM。 它使用板载微控制器通过 I2C 与 LP87524器件进行通信。 我想使用外部 USB2ANY 适配器与器件通信。 为了实现这一点、我需要对电路板进行哪些修改。 请注意、我不想使用 GUI、而是希望能够使用 USB2ANY 硬件/软件单独对寄存器进行编程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们已经为相应的工程师分配了此任务、他们将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waqas、

    是的、可以将板载 uC 与 LP87524x 断开、并使用连接到 I2C 总线的外部控制器。 EVM 用户指南提供了电路板的完整原理图。 R14和 R15 (0 Ω)将 SDA 和 SCL 引脚连接到板载 uC。 因此、您需要将其移除、将 R7和 R8 (1k8)作为上拉电阻进行连接、并将3.3V IO 电压连接到 VIOSYS 连接器(X5)。 您可以使用电路板边缘的测试点将 SDA、SCL 和 GND 连接到 USB2ANY (或任何其他控制器)。

    谢谢。

    此致、

    Tomi