Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS54231, TPS54531, LM3102, TPS562200
主题中讨论的其他器件:TPS7A8300、 TPS54531、 LM3102、 TPS562200
您好,
请建议如何在 TPS54231TPS54531电流模式控制 IC 因负载突然变化而出现大幅尖峰时、最大限度地提高其瞬态响应。 我的问题是、现在替代 TPS7A8300达到其设定的电压、但 TPS54231的输出通常会在负载电流下降时出现尖峰。
因此、我想问:
1) 1)我是否可以修改补偿值或启动电容值、从而在负载电流突然下降时消除尖峰。
2) 2)任何其他具有更快瞬态响应的 IC 类似引脚?
3) 3)我检查了尝试修改现有补偿或更改输入大容量电容的选项、但由于下游 TPS738300突然达到设置电压和负载电流下降时会发生大峰值、因此我认为 TPS54531上的输入大容量电容器问题不是。
4)最坏的情况需要重新制造、我可以看到只有 LM3102 (在生产中)能够满足我的需求、从而实现能够处理突然负载电流下降的超快速瞬态响应?
以下是 TPS54231/TPS54531正在供应的负载和大振铃尖峰 sympton。 在本例中,上游是指 TPS54231/TPS54531,因为我尝试了这两种方法。 (请注意、负载电流为零以显示实际负载已关闭、TPS7A8300正在为2个大电容器充电)、而替代直流/直流 TPS54231在负载初始和终端条件下正在振铃。
================================================================================================================================================
TPS7A8300的下行瞬态响应。 慢启动电容为10nF、提供理论上的最大启动时间。 我直接在 TPS7A8300的输出端放置一个非常低的 ESR (0.5 Ω、因此并联电阻为0.25 Ω) 1000uF (因此总电流为2000uF)钽电容器。 负载未开启、因此实际为输出电容器充电。 输入为+5V、 TPS7A8300的输入端只有一个10uF 的小型钽电容器。 我尝试对波形的行为原因进行分频(启用 TPS7A8300 时、上行电压中的小 DIP、当 TPS7A8300 达到设定电压时、会出现骤降和尖峰。 请向我解释尖峰的行为,并将其显示为 TPS7A8300 。 这只是为了低估瞬态负载行为、因此我应该知道输出电容的最大限制是多少、并优化输入大容量电容器。