This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式拓扑中变压器的点约定

Guru**** 2778695 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753844/dot-convention-of-transformer-in-flyback-topology

主题中讨论的其他器件:UCC28700

您好!

我正在设计 直流/直流转换器。  在数据表(第17页)的典型应用电路中、变压器的初级侧和辅助侧是异相的(根据点惯例)、但在附加设计中(即使在 WebBench 设计中也是如此)、它们是同相的。

那么、辅助设备的状态应该是什么

2.在构建具有异相输出的变压器时,在绕组的开始和结束、   绕组的方向等方面应采取哪些预防措施

3.初级侧和辅助侧(即辅助绕组、RS2、CDD、RCBC、IC GND 和 RCS)的接地相同或不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿重复这些帖子。
    e2e.ti.com/.../2784694

    此致
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1.初级侧和辅助侧(即辅助绕组、RS2、CDD、RCBC、IC GND 和 RCS)的接地 相同或不同

    2.在构建具有异相输出的变压器时,在绕组的开始和结束、绕组方向等方面应采取哪些预防措施  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshal、您好!

    UCC28700是一个初级侧调节反激式控制器;考虑到隔离在次级侧和初级侧之间、并且电压感测通过初级侧变压器的辅助绕组完成。 辅助 GND 必须与主 GND 相同。

    有关变压器绕组的提示、请访问变压器供应商、例如具有 变压器磁感和匝数比的 wruth electronics、他们 可以更好地建议您继续。  

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。