This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:作为"Flybuck"?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754807/tps54202h-safe-as-a-flybuck

器件型号:TPS54202H
主题中讨论的其他器件:TPS54202TPS54308

我将该器件用作" Flybuck "、其中我没有使用电感器、而是使用1:1变压器来提供另一个隔离式电源。  两个电源现在几乎都没有使用、负载非常轻、但 TPS54202刚刚爆炸。  我在电路中看不到问题(但会继续查看)、但我想检查该器件是否可以用作 Flybuck 转换器。  

就控制器而言、降压转换器和 Flybuck 转换器之间的主要区别在于、当下部开关打开时、开关引脚电流在开关周期的这一部分变为负(即流入控制器)。  (请参阅 TI 应用手册   ) 我认为这不是问题,但我对此并不积极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS54202在轻负载时不强制 CCM、它是 Eco-mode、电感器电流不能为负。
    下面是基于 TPS54308的 Flybuck 转换器的应用手册。
    www.ti.com/.../slua838.pdf

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Shawn、看起来应该这样做。 我将更仔细地研究它。

    Gerrit