This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 编号前缀 UCC UC TL SG 的意思是什么?

Guru**** 2767345 points

Other Parts Discussed in Thread: SG2524, UC28025, UCC28950, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753895/ic-number-prefixes-ucc-uc-tl-sg-meaning

主题中讨论的其他器件:SG2524UC28025UCC28950UCC2895

尊敬的所有人:

我对 IC 编号有两个问题:

1) 1)前缀、即 UCC、UC、SG、TL 的含义是什么? (例如 SG2524或 UCC2813)

2) 2)前缀后的数字的含义是什么? 一些 IC 在前缀后有数字、而另一些 IC 有五个数字。 (例如 UC28025或 UCC28950)

此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ras

    其中一些前缀是在德州仪器公司收购其他半导体公司时获得的。 UC 和 UCC 当然来自 Unitrode 收购。 另一些可能来自收购 National Semiconductor。

    前缀后面的数字具有不同的含义、有时没有。 由于多年来投资组合的获得/发展方式、这里没有任何真正的一致性、我会毫不犹豫地再进一步。

    我的建议是将它们视为唯一的标识符、而不用担心对它们进行解码。 TI 网站提供了一个产品选择工具、可以很好地找到适合您应用的器件。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin Gillmor、
    感谢你的答复。
    我有两个问题:
    1) 1)我如何知道选择新产品的产品开发年份?
    2)当我使用选择工具时,(在我的搜索中进行过滤/聚焦之后)我会针对特殊应用程序找到许多类似的选择。 我如何在它们之间有一个良好的选择? 例如、在 PWM 控制器中、反激式有多种产品。

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ras

    1/电源管理部件通常根据其设计的应用类型列出。 例如、离线和隔离式直流/直流控制器和转换器部分列出了功率因数校正控制器。 PWM 控制器、谐振控制器和反激式控制器等。 TI 不包含有关产品开发年份的信息、但每个器件都包含状态标志、如果器件被列为正在供货、则无论其设计时间如何、它都将处于完全生产状态、您可能对其持续供货充满信心。

    2选择工具将为您提供初始列表供您选择。 遗憾的是、除了手动将器件规格与您的要求进行比较外、没有更好的方法来进一步细化此搜索。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、
    下面是一位前 Unitrode 员工的一些更深入的见解。

    UC 双极 Unitrode 器件。
    UCC BiCMOS Unitrode 器件
    UCD = Unitrode 品牌的数字控制
    许多 PWM 供应商都使用 SG Silicon General 前缀

    TL Texas Instruments Linear
    TLC TI 线性 BiCMOS

      

    其他数字都是器件系列通用器件编号方案的一部分。
    例如、当4位器件系列需要扩展第5个数字时、多次将  UCC2895添加    到 UCC28950更新的相移 PWM 中。

    有些设备已使用了数十年、因此前缀后面的数字具有固定的含义。
    UC1xxxx UCC1xxxx 指示军用温度
    UC2 UCC2表示工业温度、 SG2也表示工业温度。
    UC3 UCC3表示商业温度

    没有新的 uC 双极器件。
    UCC 新器件是所有 UCC2工业温度默认情况下、mil 规格添加了后缀。

    我肯定错过了更多的变化、但我希望这有助于您理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed Walker:
    我还有两个问题:
    1) 1)我可以获得有关 LM 系列的此信息吗?
    2) 2)您说 TL 表示线性。 当我们在 PWM 开关控制器中发言时、这意味着什么?

    此致、Ras
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、
    我无法回答 LM 系列、因为它是 National Semi、我不是其中的一部分。

    关于 PWM 的 TL、TI 在一段时间前就有了数字逻辑组和线性组。
    TL 用于区分线性器件与数字器件。

    前缀现在不具有它们以前的含义。
    正如 Colin 提到的、您应该使用选择指南和 TI.com 来查找满足您需求的器件。