This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064:我们可以在同一 PCB?中使用 UCD3138064 (40PIN)而不是 UCD3138 (40PIN)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754685/ccs-ucd3138064-can-we-use-the-ucd3138064-40pin-instead-of-ucd3138-40pin-in-the-same-pcb

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件: UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

我们是否可以在  同一 PCB?中使用 UCD3138064 (40PIN)而不是 UCD3138 (40PIN)

我发现 UCD3138064 (40PIN)和 UCD3138 (40PIN)具有相同的名称和页面,布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,UCD3138064 (40引脚)和 UCD3138 (40引脚)引脚对引脚兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应查看《UCD3138064增强功能编程手册》、了解如何移植程序。  存在一些差异、但通常它们不会阻止您移动它。  

    最好查看我们 UCD3138系列中最新的布局指南:实用设计指南。  每个 UCD3138系列产品成员具有不同的噪声灵敏度、遵循这些指南是最大限度地减少系统噪声问题的最佳方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。