This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:固件更新失败、如何?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753876/ev2300-firmware-update-failed-howto

器件型号:EV2300

您好!

以恢复以下线程

e2e.ti.com/.../2749204

我购买了第二个 EV2300并尝试进行固件更新、但第一个 Attemps 失败:

mgrobe2.free.fr/EW2300update-fail.jpg

我必须怎么做?

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是、由于它不是100%清楚、"控制器"或" DUT"上的更新是更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、测试人员、

    请确保所有内容都安装为 Admin 权限问题可能会导致意外的影响。

    可在以下位置找到这些文件: e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip

    请尝试按照此主题中的说明操作、尤其是在使用64位系统时:

    e2e.ti.com/.../2408276

    如果问题仍然存在、请尝试重新启动计算机并卸下外部 USB 集线器。 将 USB 设备直接插入计算机。 请告诉我这是否解决了问题。

    此致、
    Bryan Kahler