This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:与 UCD74111搭配使用时具有过流限制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD74111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754784/ucd9222-over-current-limiting-when-used-with-the-ucd74111

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD74111

您好!

因为我使用的是 UCD74111、并且它已经有一个用于电流限制的高速比较器、所以有理由在 UCD9222控制器内启用比较器(与 CS1A、CS2A 相关)、还是最好禁用该比较器?

谢谢、
HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HSG、

    在 UCD9222内禁用比较器应该没有问题。
    或者、您可以启用它、但在控制器侧将 OC 阈值设置为更高的水平。

    谢谢