This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:可承受感测1的电压

Guru**** 2509155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754078/tps386596-withstand-voltage-of-sense-1

器件型号:TPS386596

大家好、团队成员。

SENSE 1引脚直接输入3.3V、但耐受电压为 VDD。
是否有必要与 SENSE 1 < VDD 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Hirotsugu Kobayashi、

    数据表建议 SENSE1在0V 和 VDD 之间运行、但只要 SENSE1保持低于7V 的绝对最大值、器件就不会损坏。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    SENSE2至 SENSE4以及 MR 最大输入电压是否为 VDD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、

    是的、SENSE1至 SENSE4和 MR 具有相同的输入电压额定值。 建议的最大值为 VDD、但最高可达7V 是安全的。

    Michael