This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD74111:AVGG 感测电阻的功率耗散

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD74120, UCD74111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754782/ucd74111-power-dissipation-for-sense-resistor-of-avgg

器件型号:UCD74111
主题中讨论的其他器件:UCD74120

所有、

请确认应用于 AVGG 的电阻大小。  我看到建议在1到2欧姆之间、但功率值是多少?  我在 UCD74120的原理图中发现这一点:电阻、2.2 Ω、5%、0.063W、0402。  UCD74111的情况是否正确? 是否是相同的建议?  此外、数据表还说明使用1到2欧姆的电阻器?  我在 TI.com 上的该器件原理图中找到了上述参考电阻值、因此该值的容差是多少。

谢谢、  

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    0402或0603可以正常工作。
    容差为1%的1欧姆或2欧姆都可以。

    谢谢