This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:并联 BQ24190充电器

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ25896, BQ25892, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754647/bq24190-parallel-bq24190-chargers

器件型号:BQ24190
主题中讨论的其他器件: BQ25896BQ25892BQ25890

我们的器件具有两个 USB 端口、其中任何一个端口都可以支持充电或 OTG。

将两个 BQ24190并联到 VBATT 电源轨是否安全?  我找不到关于 BQ24190内 VBATT 引脚隔离的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、

    是的、您可以通过连接两个充电器的 BAT 引脚而不是 SYS 引脚来并联两个充电器。 下面的文档解释了优缺点。

    www.ti.com/.../slyt651

    简而言之、主充电器提供 SYS 输出和 CC 电流、而第二个充电器仅提供 CC 电流。 第二个充电器提早终止、以防止两个充电器尝试终止时发生冲突。

    使用相同的 I2C 地址并联两个充电器时的主要问题是如何控制主机与哪个充电器进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    我查看了您发送的链接、它确实提供了一些见解。 但是、在我们的实现中、我们的 VBUS 网是单独的(不同的 USB 连接器)。 我们希望能够使用其中一个充电、同时为另一个充电。 我想确保这是可行的吗?

    我们将 SYS 引脚连接在一起、现在我可以看到这是怎么可能的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、

    是的、您应该能够在 OTG 中同时运行一个充电模式、另一个充电模式。 您可以考虑更改为19x 系列的更高版本 BQ25890系列、该系列具有两个版本、具有不同的 I2C 地址(BQ25892和 BQ25896)。 寄存器略有不同、但功能相同。 还有其他功能、例如集成 ADC。