This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:更高的固定输出电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754748/tlv704-higher-fixed-vout

主题中讨论的其他器件:TLV704

大家好、

我有一位客户询问、TLV704是否可以通过连接到 GND 引脚的齐纳二极管以更高的输出电压运行。  我不确定 Vout 引脚的额定值是多少、但他们正在寻找 适用于6.0V 电压轨的低成本 SOT23解决方案。  TPS70960显然太贵、我找不到其他具有同等规格且具有成本效益的可调节解决方案。  如果您有任何想法/建议、请告诉我。  更长期的选择是 、TLV704是否可设计用于6.0V 的固定输出电压?

请告诉我您的想法。

感谢大家的问候、TI-AFA John Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    由于所有内部电路都以 LDO GND 引脚处的电压为基准、因此可以使用齐纳二极管为 TLV704提供人工 GND;但是、在执行此操作时需要注意以下几点:

    您可以选择在 Vin 和 Vout 电源轨和真实 GND 之间使用额外的电容器;但是、为了正确补偿 LDO 控制环路、至少必须将最小输入和输出电容器连接到与 GND 引脚相同的人工 GND。

    为了提供人工 GND、电流必须流经齐纳二极管。 TLV704的接地引脚电流可能不足以确保将人工 GND 设置为所需的电压;因此、您可能需要使用从 LDO 到人工 GND 的电阻器来设置适当的电流。

    与任何设计一样、我们建议对解决方案进行原型设计、以确保您实现所需的性能。

    非常尊重、
    Ryan