This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:TPS3808G01MDBVTEP 中的闩锁

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1, TPS3808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753452/tps3808g01dbvevm-latchup-in-tps3808g01mdbvtep

器件型号:TPS3808G01DBVEVM
主题中讨论的其他器件:TPS3808-Q1TPS3808

器件是否通过闩锁测试。  电还是辐射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、

    请描述闩锁测试的含义。 该器件已经过全面测试、在建议的条件下运行时不会闩锁。 测试不包括辐射。 该器件不具有锁存功能、但您可以添加其他组件来创建锁存解决方案。 本技术手册 中概述了此锁存解决方案:www.ti.com/.../snva836.pdf

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通过 JESD78或 AEC-Q100认证。 许多 TI 器件都表明通过了 AEC-Q100认证、这意味着通过了电气闩锁。 我需要知道该部件是否通过电气闩锁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、

    器件名称中包含"Q1"的所有 TI 器件均通过了所有汽车认证、包括 JESD78和 AEC-Q100。 TPS3808-Q1已通过这些测试。 如果您有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、但这不是 Q1版本。 器件型号为 TPS3808G01MDBVTEP。 这是否不符合汽车标准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、

    抱歉。 商用版 TPS3808和汽车版 TPS3808-Q1通过了更严格的测试、以获得合格认证。 为了简化 TI 每个器件的资质认证、TI 提供了一个资质认证摘要、其中用户只需键入特定器件的 TI 器件型号、就会显示资质认证摘要。 请参阅下面的链接获取资格认证摘要链接。

    www.ti.com/.../home

    为了回答您的问题、TPS3808G01DBVT 符合多种应力测试的要求、对于闩锁应力测试(LU)、该器件符合 JESD78标准。 没有 AEC-Q100认证、因为它适用于汽车版本 TPS3808-Q1。

    请随时访问链接并输入您想了解的器件。 如果您有任何其他问题或需要其他信息、请告诉我。

    Michael