This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:原理图审阅

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, BOOST-PSEMTHR-007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753666/tps23880-schematic-review

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: BOOST-PSEMTHR-007

您好!

请帮您检查原理图、谢谢。

e2e.ti.com/.../PS_2D00_201G_2D00_BT_5F00_V1_5F00_20181206.pdf

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    请查看我的以下评论:

    1. TPS23880需要主机通过 I2C 加载 SRAM 代码并进行基本配置、即使使用自动模式也是如此。 因此、SCL、SDAO 和 SDAI 不能保持打开状态、它们必须连接到主机。
    2. 您可能可以通过将 LED 直接连接到端口来摆脱 Q1和 Q4。 请参阅 BOOST-PSEMTHR-007板。  
    3. 我找不到 T1的数据表、但我想确保您了解需要遵循特定极性类型3和类型4 PSE 端口。 请参见下面的。 如果想了解有关 BT 标准的更多信息、请在此处查看白皮书:ethernetalliance.org/.../WP_EA_Overview8023bt_FINAL.pdf。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢您的通知。 我是否可以询问有关 RJ45引脚配置的更多信息?
    1.如果未遵循 RJ45的4类引脚配置、PSE 如何知道这一点?
    2.如果不遵循 RJ45的4类引脚配置、PD 仍然可以正常工作并接收功率、效果如何?

    谢谢你。
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    PSE 不知道极性、PD 也不关心、因为它通常前面有整流器。 因此、它应该仍然像3类一样正常工作、但它不会通过4类合规性测试。 谢谢。

    此致、
    一分钱