This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:与 TPS62821系列的区别

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62821, TPS62825, TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754142/tps62825-difference-from-tps62821-series

器件型号:TPS62825
主题中讨论的其他器件:TPS62821TPS62822

您好!

您能告诉我 TPS62821系列(TPS62821/2/3)和 TPS62825系列(TPS62825/6/7)之间的区别吗?
就我看到的数据表而言、我认为除封装外、特性没有任何差异。
我知道 TPS62825系列 更好、因为 TPS62825的封装更小。
 TPS62821系列有没有优势?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yucto、
    总体而言、这两款器件都很相似、您已经注意到 TPS62825采用了更小的封装(1.5x1.5mm QFN 封装)、可实现高功率密度解决方案。 TPS62821/2/3系列的输出电流为1、2、3A、TPS62825/6/7系列的输出电流为2、3、4A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alfonso - San:

    感谢你的答复。
    与 TPS62822/3和 TPS62825/6相比、TPS62822/3有没有优势?
    由于电气特性几乎相同、
    我想知道、在哪种情况下、TPS62822/3将是最佳器件。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yucto、
    TPS62822/3和 TPS62825/6具有相似的电气特性。 但是、与 TPS62822/3相比、TPS62825/6具有更小的封装、对于面积更小的参考设计而言、该封装非常有用。
    您的应用是什么?