This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:请咨询合适的 PMIC 以替代 DA9063

Guru**** 2781415 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, TPS650861, LP8733-Q1, TPS65218D0, TPS65023, LP87564-Q1, LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754479/tps65911-consult-suitable-pmic-to-replace-da9063

主题中讨论的其他器件:TPS659037TPS650861LP8733-Q1TPS65218D0TPS65023LP87564-Q1LM26480

大家好、

TI 是否具有合适的 PMIC 来替代 DA9063 (用于为 TelecHIP MCU TCC8031供电)? 非常感谢!

随附了 DA9063的数据表。

e2e.ti.com/.../DA9063.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amelie:

    感谢您的提问。 TPS659037是我们产品系列中最接近 DA9063的器件。 两者之间的主要区别在于 TPS659037仅支持 TI 的工厂编程。

    如果它们不是支持自定义程序的足够大的业务案例、那么就客户可配置的 PMIC 而言、有多种选择。 TPS650861和 TPS65218D0均为客户可编程。 TPS65023和 LM26480是我们更受欢迎的硬件可配置 PMIC 的一些示例。 最后、LP87564-Q1和 LP8733-Q1等器件可在加电后由 MCU 进行配置。

    如果有更多有关其所需特定电源要求(输入电压、输出电压、输出电流、封装首选项、关键参数)的详细信息、 我们可以帮助确定哪个器件最合适。