This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:我们是否有一个器件与 TPS5450引脚2但 VIN 最大电压大于 TPS5450?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450, TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754671/tps5450-do-we-have-a-device-which-pin2pin-with-tps5450-but-vin-max-voltage-is-bigger-than-tps5450

器件型号:TPS5450
主题中讨论的其他器件: TPS54560B

大家好、

  我们是否有一个器件在 TPS5450上具有引脚2 但 VIN 最大电压大于 TPS5450 ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃吉西

    我们不能用引脚对引脚替换支持更高电压的 TPS5450。 我在此建议您将 TPS54560B 用于您的应用。

    Ambreesh