This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:通过 I2C 进行 UCD90120A 编程

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754730/ucd90120a-ucd90120a-programming-via-i2c

器件型号:UCD90120A

您好!

我所在地区的客户、Blue Danube 的 David、对上述主题有一些疑问。 您是否能够帮助评论以下问题? 我在这篇主题上复制了他、以便进一步讨论。

我有一些与创建 Linux 应用程序以 通过 SMBus 执行 UCD90120a 配置升级相关的问题。  

应用程序本身大部分是编写的。

第一个问题:如何生成 SMBus 脚本文件以更新 UCD9012037的数据闪存?

我只想更新配置、而不是器件的固件。

通过在 TI Fusion 中选择以下选项来生成正确的脚本吗?:

“单击以配置设备”->“文件”->“导出”->“数据闪存写入脚本”。

(我一直在使用“单击以配置设备”->“文件”->“导出”->“PMBus 配置写入脚本”。)

(不确定这是什么、但它不会更新数据闪存。 好像我倒在一个兔子洞里,想用它。)

第二个问题:

我们将使用 UCD90120a 主设备+从设备配置。

如何更新这两个器件、例如按哪个顺序?

我怀疑在升级每个设备后系统可能会重新启动?

在执行复位之前、是否应在两个器件上执行所有升级步骤(短于复位)?

应对这种情况的最佳/正确方法是什么?

谢谢、此致、
Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您的客户已在下面发布了相同的问题、我已回答。 我将关闭这个
    e2e.ti.com/.../754316
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢 Yiyo HE。 对沟通错误表示歉意。