This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:脉冲生成

Guru**** 2587195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754613/ucd9090a-pulse-generation

器件型号:UCD9090A

大家好、

是否有办法在不使用系统复位功能的情况下在 LGPO 上生成脉冲?

实际上、我的客户希望生成两个不同的复位信号。

提前感谢您的反馈。

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的、这是可能的。 在 LGPO、电源轨状态或 GPI 状态上生成脉冲的条件是什么?

    基本上、您需要定义3个 LGPO、第一个 GPO 是跟随事件、第二个 GPO 是跟随事件作为第一个 LGPO、但具有一些额外的延迟(这是脉冲宽度)、 第三个 LGPO 是将前两个 LGPO 一起 XOR、这将是一个脉冲。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    感谢您的反馈。
    如果我正确理解您的回复、那么只能生成一个 GPO 的脉冲是不可能的?
    此致、

    POL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于前2个 GPO、它们可以定义为虚拟 GPO、这意味着它们可以没有任何物理引脚。

    如果你能让我知道脉冲的冷凝、我就能看到该怎么做。

    此致

    Yihe