This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:引脚配置

Guru**** 2587155 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754445/ucc28780evm-002-pin-configuration

器件型号:UCC28780EVM-002

你(们)好

我正在寻找 基于 GaN 的 UCC28780EVM-002、我发现 原理图中的 RDM alue RTZ  与 Mathcad 计算完全不同。

在 Mathcad 中、RTZ=174K、RDM=61.2K。 但在原理图中、RTZ=249K、RDM =84.5K。

为什么有如此大的差异?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathcad 提供了初始设计值。 EVM 值是在调优工作台后得到的。 原因是许多寄生效应未知、因此需要对设计进行微调。