This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:为镍氢电池充电

Guru**** 2585455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752886/bq25703a-charging-nimh-batteries

器件型号:BQ25703A

您好!

我们正在研究如何使用 bq25703A 器件为镍氢电池充电。

现在、我们想知道如何使用该器件为电池充电(如何管理充电)。

您对此有什么应用手册吗? (包括用于外部主机控制器的演示软件)。

或者您有什么建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、

    由于芯片的最大额定电压为30V、您能否确认芯片可以处理4节以上的电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BQ25703A 仅是充电控制器。 您的 MCU/主机将需要针对镍氢充电曲线和终止标准的整个控制算法。

    我建议您查看为您的应用选择的镍氢电池、以查看终端标准、这些标准通常是我们的充电器不提供的测量、尤其是基于温度的终端和基于计时器的终端。

    我们没有专门用其他电池化学物质来描述此充电器的应用、但它确实可以实现、正如我在上面所说的那样。 但是、需要围绕充电器进行大量工作。

    该芯片的额定电压为30V、但我们建议的工作条件是高达24V 的输入电压和20V 的输出电压。 我们可以处理4S 锂离子配置。 对于镍氢电池等其他化学物质、请查看您想要查看其是否适合此充电器的 XS 配置的电压范围。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的回答。 我们知道它只是一个充电控制器。 我的问题是、如果您有为镍氢电池充电的参考设计和外部主机代码示例、我需要更详细地了解。 我知道您没有

    但我们同意这样一个事实、即如果电荷控制器的额定电压得到遵守、我们应该是好的?

    我问的原因是、我不清楚为什么您只限于使用锂离子电池的4芯串联电池、因为5芯串联电池仍在20V 左右。 从理论上讲、它应该起作用、对吧? 你可以评论吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、

    供参考我们正在尝试构建一个能够为12V 镍氢电池充电的充电器、因此大约为10芯电池充电。。。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否、我们没有适用于镍氢电池的任何参考代码。

    是的、如果您在符合规格的工作电压范围内运行、则没关系。

    我们提到4S、因为 CELL_BATPRES 设置可默认为最大16.8V。 但主机可以对其进行重新编程、以匹配其特定的电池。


    此致、
    Joel H