This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:LMZM23600额定电压。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753952/lmzm23600-lmzm23600-voltage-ratings

器件型号:LMZM23600
主题中讨论的其他器件: LMZM23601

器件型号 LMZM23600的最大输入至输出差分电压规格为36伏。

我有一个应用、我的输入电压将为+ 24、输出将为-12。

我的问题是在接近其最大电压差规格的情况下运行该器件。  

该规格的限制是什么。  是功率耗散 问题还是纯电压问题。

换言之、我能否以较低的电流运行该器件、并允许我具有较高的电压差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁克斯、您好!

    一个应用手册 用于为反相降压应用配置 LMZM23601。 如果输入电压为24V、输出电压为12V、效率为70%的情况更糟、则预期的最大输出电流约为0.58A。  

    请通读应用手册。 这可能会帮助您进行设计。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息、应用手册非常棒。
    我发现了我忽略的东西。 器件 Vin 的绝对最大额定值为42V。
    建议运行条件为4–36V
    因此、我的输入到输出差分电压在36伏的规格范围内。