This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:经客户测试、7块电路板之间的功耗有差异?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753681/lm3409-customer-tested-the-power-consumption-has-difference-between-7-boards

器件型号:LM3409

降级:

既然客户测试了7块电路板的功耗(下图中的红点)、您能帮您检查下面的原理图。

功耗的差异约为0.4W。

最大功耗为 3.4W (238.3mA/14.35V)、最小功耗为 2.95W (209.4mA/14.11V)。

0.4W 的差值是否正常?

BTW、原理图中的 L6是否有任何影响? 我让客户再次使用参考 PN (TDK)进行测试。

请 请给出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、祝您好运、

    我不知道您的输入电压是多少、我使用24V 来计算一些东西。
    使用1欧姆与0.56欧姆并联的峰值电流阈值为0.693A
    峰间电流纹波为0.449A
    LED 平均电流为0.468A

    这使用14V 作为输出、22uH 用于电感器、15.4Kohm 用于 ROFF、470pF 用于 Coff。

    这与您上面的数字不匹配、我是否缺少信息或我使用的数字中是否有不正确的内容?

    LM3409可调节峰值电流、如果峰峰值电流纹波占平均输出电流的百分比很高、并且电感器值会发生变化、则平均输出电流将发生变化。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、祝您好运、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、