This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:如果在从 Vbus 获取电流之前没有完成 D+/D-通信、会发生什么情况?

Guru**** 2585735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753035/tps2546-what-will-happen-if-no-d-d--communication-is-completed-before-drawing-current-from-vbus

器件型号:TPS2546

你好、Chuck、

    最后一个问题太长了、所以我在这里开始一个新问题、提出更具体的问题。

    对于 S5、CTL1、CTL2、CTL3、ILIM_SEL 设置为0111、并且直接从 Vbus 汲取2.1A 电流而不进行 D+/D-通信的情况、放电在所连接的波形中是否正常? 您能帮助解释原因吗?

    非常感谢您的支持。

1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    我在这次捕获中没有足够的分辨率可以肯定地说、但负载似乎被施加、这会导致负载检测功能被启用、从而导致第一次放电。 然后、在放电延迟过期之前移除负载、这会导致第二次放电。

    第二次放电完成后、在该过程再次开始之前会出现15s 超时。

    您的客户是否能够将负载变化之间的时间分散到大约8倍(如图所示)、然后将其拧紧、直至再次出现这种情况? 这将使我能够更好地了解正在发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    我按如下方式附加两个放大波形(均在 S5下:0111)。 它们被示波器捕获、因此我担心这是我们可以提供的最佳分辨率、因此我建议您保存图片、如果您仍然不清楚、请按比例查看软件的详细划分。  

    这里再次注意到 D+D-未连接、我们目前可以专注于浅蓝色(标记为"USB_PWR"波形)、这是 Vbus 波形。 两个数字的时间刻度均为4s/div。

    以下面的第一个波形为例、第一次放电发生在从 Vbus 上汲取2.1A 电流后大约2秒、然后的第一次放电是由负载检测功能引起的、对吧? 放电在 Vbus 上拉之前需要整整2秒的延迟。 然后在释放1.5秒后、充电器再次发生。 我会感到困惑、因为我发现 Vbus 在第二次捕获中释放后、在更长的负载时间后未放电。  这是正常的吗?  

    对于15s 超时、我们为什么要从第2次放电开始? 您能更详细地解释一下吗?

    下面的两个波形是否足以得出这些放电的结论? 因为我们之前已经两次联系客户进行更多测试和反馈、所以我认为、如果我们需要客户安排更多测试、我们可以在这一轮中得出结论是更好的。 那么、您能否详细列出判断所需的波形?

    感谢你的帮助。

    2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此图显示了器件将 D-和 D+拉至接地、这会导致第一次总线放电并开始初级和次级检测。


    由于 D-未被驱动至2.7V、器件似乎未能通过次级检测、这会导致放电和重新检测、从而尝试进入1.2V 模式并失败、然后器件进入 SDP 模式并将 D+/D-的控制权提供给器件。

    下游器件是否仅为 SDP 器件?

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    似乎我们对测试条件有一些误解。 请查看以下方框图。 未连接客户通过 Vbus 和 D+/D-上的电子负载直接获取电流。 因此、该测试未使用器件完成、而是仅使用电子负载完成、因此未在 D+D-上执行检测、我们直接在 Vbus 上加载。 这将如何影响 TPS2546的行为?

    根据此测试条件、您能否帮助解释前两个波形中显示的每次放电的原因。

    感谢你的帮助。

    3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    这种模式是否会反复出现?

    在 DCP 模式下、下游器件需要特定的电压和连接。 在 D+/D-未连接的情况下、不满足这些要求、器件将反复循环使用其整个检测方案。 这就是您在采集时看到的内容。

    一个简单的测试来证明这一点、就是在该测试中将 D+与 D-短接、电阻小于200欧姆。 这将强制 TPS2546进入 DCP 短路模式并提供2.1A 的目标电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    让我还用更详细的文本来解释图中的每一项更改:

    该器件在分压器模式1 (5V、1A)下启动、电流限制为 ILIM_MAX、在本例中大于2.1A。
    2.该器件检测到电流消耗大于750mA 并执行放电、然后显示分压器模式2 (5.1V、2.1A)。该器件将进行测试、以查看电流消耗在超过4S 的情况下仍大于750mA、并将保持在分压器模式2中。
    电流从2.1A 变为~0A。 该器件可检测此电流变化、并在没有放电的情况下切换回分压器模式1、以免干扰手机。 它将无限期地保持在该模式。
    这是2.1A 的第二个应用。 该器件会检测到此更改并重复第2步中的步骤。 它使总线放电并提供分压器模式2。 在第二种情况下、在分压器模式2检测完成之前电流会减小、因此该器件会使总线放电并返回分压器模式1。

    请告诉我这是否能解决您的问题、或者您是否需要进一步的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    非常感谢您的详细答复。 还有一个问题。 此处的4S 是通过数据表声明还是遵循一些规格? 还是根据某些设置估算出的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    4S 已内置在设计中、与其他时序规格一样一致、但不属于数据表的一部分。

    如果我已完全回答您的问题、请单击"认为已解决"。