This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:VIN、卷绕增加->闪烁出现问题

Guru**** 2587015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754429/tps92515hv-vin-iled-increase----flicker-occurs-problem

器件型号:TPS92515HV

原理图

输入电压:48V、(最小46V~最大52V)

PWM 规格:3.3V 20kHz 1024步

调光100%、在 L2和 D7之间

 

输入电压:52V、(最小46V~最大52V)

PWM 规格:3.3V 20kHz 1024步

调光100%、在 L2和 D7之间

 

当 Vin 增大并开始超过50V 时、会发生闪烁。

在 VSW 波形中出现关断间隔。

我应该在哪里调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    果阳、您好!

    以上波形是否为开关节点电压波形?
    输出电压是多少?

    此致、