This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:如果未使用状态引脚的特性、原理图设计中是否可以保持状态引脚断开

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754514/tps2547-is-it-ok-to-leave-status-pin-open-in-the-schematic-design-if-the-feature-about-status-pin-is-not-used

器件型号:TPS2547

你好、Chuck 和他的团队。

在标题中、我想知道如果不使用此功能、我们是否可以在原理图设计中将状态引脚保持断开状态。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    是的、如果系统不需要该功能、状态引脚可能会保持断开状态、而不会对设计产生任何问题。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chuck 的帮助。